This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:与 PAM2841竞争

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664742/lm2733-competing-w-pam2841

器件型号:LM2733

大家好、

我需要一个升压 LED 驱动器、5V 输入、29V 输出@ 200mA。

类似于 PAM2841。

我对 LM2733感兴趣、但在 LED 驱动器配置中没有发现任何经过校对的设计。

可以帮帮我吗?

非常感谢您的建议

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincenzo
    您可以将 LM2733用于 LED 驱动器、SCH 类似于 PAM2841。 但存在问题。
    损失探测:
    因为 LM2733基准电压为1.23V。 因此 R3损耗为1.23*0.2=246mW
    PAM2841基准为0.2V。 因此 R3损耗为0.2*0.2=40mW
    如果客户可以接受、您可以推荐 LM2733。
    谢谢。
    Jing