This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC28025:软启动查询

Guru**** 2555950 points
Other Parts Discussed in Thread: UC28025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661360/uc28025-soft-start-inquiry

器件型号:UC28025

大家好、

美好的一天!  

我的客户正在使用我们的 UC28025进行他们的项目、并询问下面的软启动:

我们目前正在使用您的控制器调整软启动。

所附为我们的应用中的原理图。

我们使用 Charger_on 信号来释放 SS 引脚并开始软启动序列。 我们似乎对此没有任何问题。

不过、我们确实发现、在 SS 引脚变为高电平后、OUTA 脉冲仅开始15ms 是奇数。

这是正常的吗?

我们期望一旦 SS 引脚为高电平、OUTA 脉冲将启动。 是否存在某种内部延迟以阻止这种情况发生?

 

我们目前正在通过更改 C604的值来调整软启动,从而延迟2.5V 外部基准的上升时间。

我们希望尽可能延迟 Vout 的上升时间、并避免出现高过冲。

谢谢!  

此致、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    感谢您关注 UCC28025。 斜坡信号上施加了1.25V 的内部失调电压、这意味着误差放大器的输出必须大于1.25V、然后才能看到任何开关。 您能否检查 EAOUT 引脚上的电压以查看何时开始相对于误差放大器输出进行开关?

    我建议增大 C613的电容。 这将减慢 SS 电压上升的速度、并允许占空比在您开始开关时以更慢的速度上升。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回答! 以下是我们的反馈:

    请注意、下面的波形取自 SS 引脚上升时间不同的另一个测试单元、但测试方法保持不变、并且 SS 引脚高电平和 OUTA 脉冲之间的时序差异也存在。

     

    1. 波形1:
    • EAOUT 引脚从500mV 开始。 在 OUTA 脉冲开始前、1.25V 电平达到480uec。 到 OUTA 脉冲开始时、EAOUT 已~2.4V。 这是您的预期回答吗?
    • 根据 BU 的陈述,“误差放大器的输出必须大于1.25V 才能看到任何开关”,我期望一旦 EAOUT 引脚大于1.25V,OUTA 脉冲就会启动

    2.波形2:

    • 当 OUTA 首次输出脉冲时捕获的时间范围。
    • 显示了叠加在 EAOUT 波形上的斜坡波形。

    3.有关 SS 斜坡时间的问题(请参阅下面的原理图):

    • 如果2.5V 外部基准上的延迟被消除,只需使用 SS 引脚控制软启动,输出电压上的目标上升时间为75ms,C613是否需要大约113nF (理想情况下)?
    • 如果没有、我们如何计算目标75ms 上升时间所需的 SS 引脚电容?

    希望我能尽快得到您的回复。  

    谢谢!  

    此致、  

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    有一个内部电流源、可将9uA 电流拉入软启动电容。 SS 电容越大、SS 电压的上升时间越长、启动时间也越长。 这将调整开始切换时通电的延迟。 输出电压上升所需的时间取决于您的功率级参数、例如您的输出电容大小、是否开始进入满负载等

    我建议从0.047nF 的 SS 电容开始、并根据您在实验室中测量的启动时间调整电容值。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    谢谢! 如果这是我们期望的波形、您能否帮助回答前两个问题?

    谢谢!

    此致、
    Alfred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    从 EAOUT 变为高电平时到您看到第一个栅极脉冲时、器件中将存在少量的传播延迟。 SS 斜升和 EAOUT 斜升之间也存在延迟。

    斜坡信号本身似乎存在偏移。 您会看到开关从 RAMPmin + 1.25V 开始。 我在您分享的波形中看不到任何问题。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    再次感谢您的回复。 我的客户想要确认从 SS 上升到 EAOUT 上升的预期延迟是否有任何范围?

    谢谢!

    此致、
    Alfred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    遗憾的是、数据表中未指定此延迟、因此难以提供真实的数字估算。 一般而言、我看到通过基准测试和调整 SS 电容来微调启动时间。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    谢谢!

    我还有客户的问题。 我将向您发送一封电子邮件、而不是有关它的电子邮件。

    此致、

    Alfred Logico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    我现在将继续并关闭此帖子。 如果您有任何后续问题、请告诉我。

    此致、
    本·洛夫