This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641 IADJ 线性放大器;SDIM 操作会导致 LED 闪烁

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663241/tps92641-tps92641-iadj-linearity-sdim-operation-causes-led-flicker

器件型号:TPS92641

大家好、

我设计了一个4层(2盎司 铜) PCB、使用 TSP92641以高达20A 的电流驱动单个白光 LED。  该设计或多或少是参考电路20A EVM 原理图的副本。  该电路板由13.8V、20A 电源供电、LED 的正向电压范围为2.8至3.6V。  IADJ 引脚由2极滤波 PWM 输出驱动。  滤波器具有标称160Hz 截止频率。  SDIM 输入由第二个(未滤波) PWM 输出驱动。

在测试过程中、我发现 LED 灯输出与 IADJ 电压不是很线性。  实际上、仅在 IADJ 设置为其最小输出时启用 SDIM 即可产生大约600mA 的 LED 电流、这相当于 LED 满量程输出的12%。  为了使这个跳转"线性化"、我尝试使用 SDIM 输入。  在非常高的占空比(SDIM 高电平大于90%的时间)下、驱动器的行为符合预期、确实会按比例使 LED 变暗。  但是、当占空比降至80%(以及更低)时、LED 会明显(随机)闪烁。  "SW"输出(应用原理图上的 TP6)显示了不同数量的正脉冲、这些正脉冲解释了闪烁。

我随附了我的原理图(2页)、显示了 SW (黄色)和 SDIM (红色)的示波器迹线以及 LED 输出(使用外部光电二极管测量)与 PWM 驱动占空比的关系图。

任何想法都非常感激。

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    我看不到原理图、您是否忘记附加了它?

    我还想知道您的 IADJ 最小值是多少? 您的开关频率也是多少? 在某些情况下、模拟调光会限制最小导通时间/最大关断时间、因为它会限制最小占空比。 如果您在该点、任何类型的 PWM 调光都可能不是很正确。

    对于此类高电流应用、通常最好使用 PWM DIM (UDIM 或 SDIM)、因为您的电流感应电阻器值将足够低、即使您没有达到 D 限制、IADJ 也只能达到如此远的距离。 如果您需要比 PWM 调光更暗、那么您可以考虑减少 IADJ 以满足要求。

    如果您附加原理图并让我知道上面的答案、我将会进行查看。

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    我想我的原理图文章丢失了、这里又是这样。

    IADJ 可以变为零。  PWM 频率(IADJ 驱动器和 SDIM 的频率均为60 KHz)、为我提供1000个控制阶跃。  我尝试以5KHz 的较低速率运行 SDIM、但这似乎没有帮助。  TPS 根据 IADJ 电平在55到80 KHz 之间切换。

    感谢你的帮助。

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在已经粘贴了两个原理图页面的图像三次。 我没有看到它们、但希望您能看到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    我没有看到任何附加的内容。 但当 IADJ 为0V 时、我可以看到存在问题。 因此、您基本上将 COMP 设置为0V。 通常、分流 FET 调光 COMP 保持恒定、输出电流保持恒定(但通过 FET)。 但是、如果 COMP 为零、则任何轻微的正或负扰动都可能导致器件有时不切换、而在其他情况下切换。 由于包括布局在内的各种原因、CS 和 COMP 上的噪声源可能会使噪声变得更糟。

    对于并联 FET 调光、使用 IADJ 时的理想选择是使其保持在连续导通模式(电感器电流永远不会降至零)。 它可以在较低的位置正常工作、但您一定要远离本底噪声。 如果使用 SDIM、我可能会将 IADJ 保持在10mV 的绝对最小值、以便1mV 时的 CS 高于可能的+/-600uV 偏移。 具体取决于可能耦合的噪声源。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    上周我给了你一个想法、似乎效果很好。  光输出的线性度得到了极大的提高、将适用于我们的应用。

    感谢你的帮助。

    Scott