This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61081-Q1:125°C 时平均功耗电流的计算方法

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61041, TPS61041-Q1, TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650934/tps61041-q1-calculation-method-of-average-consumption-current-at-125-c

器件型号:TPS61081-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61041TPS61040

大家好、

我的客户希望了解如何计算125°C 时的平均电流消耗

由于 TPS61041-Q1没有 WEBENCH、因此已使用 TPS61041对其进行了检查。

WENBENCH 仅支持高达85°C 的温度

请告诉我如何计算以下条件下的平均电流消耗。

VIN=3.06 VOUT=20V IOUT=0A 温度=125℃

此致、
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们也没有这些数据。 它由他们选择的电感器、输出电容器、输出分压电阻器决定。 建议他们申请 TPS61041 EVM 板、将组件更改为所需组件、然后在热室中进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    感谢您的快速响应。
    我将向客户推荐测量值。

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    由于他们不知道 EVM 的变化、是否有高温下 IC 电流消耗的数据?

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 Iin @ Vin=3.06 Vout=20V Iout=0A Temp=125℃?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    条件
    ・输入电压=3.06V
    ・Vout=20V
    ・Iout=3mA

    如果可能、请使用水平轴温度和垂直轴电流检查每个温度的消耗电流。
    我的客户担心高温下电流消耗会增加。
    他们似乎希望在环境温度达到热关断时检查电流消耗。

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、会这样做、但需要一些时间、因为热处理室需要提前预订。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 不同温度下检查以下数据。 输入电流将在高温下增加。

    Copyright(mA)温度 Δ T

    26.25-25.     

    26      0

    25.88    25.

    26.9      50.

    31.67     75

    36.16   85.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen - San

    感谢您的快速响应。

    ℃125 μ s?

    还有什么呢?

    此致、
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是55.1mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    感谢您的回答。

    即使在125°C 或更高的温度下、电流是否呈线性上升?
    是否有可能迅速增加?

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刚刚测试到125°C。 我们可以使 IC 在125C 下长时间工作以进行检查。
    我们已下班、将在2月22日之后返回办公室。 请在患者中等候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen - San

    这是另一个问题。

    我想、这个值是经过测量的 EVM。

    考虑 IC 可变性时的最大值是多少?

    此致、
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该值是在 EVM 上测量的。对于 IC 可变性、我将在返回办公室后与设计团队进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    感谢您尽管有假期但仍能快速回复。
    希望很快收到您的回复。

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    输入电压、输出电压、负载电流可能会与另一天测量的条件不同。

    除了测量方法之外、是否还有其他方法可以计算电流消耗?

    希望 WEBENCH 可以支持125C。

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将咨询 Webench 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen - San

    何时联系设计团队确认的结果?

    此致、
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TPS61081-Q1、低侧 FET 的 Rdson 与温度有很大关系、125C 时低侧 FET 的 Rdson 至少是 25C 条件的两倍。 请检查以下数据。

    对于 TPS61041 EVM 板、它还在板上配备了电感器、 在高温下电感器的 DCR 也远高于25C 条件。 因此、与25C 条件相比、@ 125C 的 Iin 增加了近两倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen - San

    感谢您的回答。
     
    由于25C 时的电流消耗为25.88mA,因此在考虑 IC 分散时,51.76mA 是否正确?
     
    是否无法呈现125°C 或更高的消耗电流?

    此致、
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    51.76mA 不是很正确、因为不同 IC 的 Rdson 具有容差。 电感器也具有一定的容差。 正如我测试的那样、它应该大约为55mA。  如果他们选择更好的电感器、那么 Iin 将小一点。  为什么他们需要如此精确的值? 对于 EVM 板上的电源 IC、Iin 通常具有较大的容差。

    是的、在125C 下无法提供 TPS61041的消耗电流。  功耗将具有较大的容差、测试值更准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    添加 IC 变体后,125C 时的温度如何?
    这是否也无法回答?


    根据测量结果、125C 时的电流消耗约为85C 的1.5倍。
    估计 WEBENCH 的85C 结果乘以1.5是否出错?

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以做出这一假设、但可能不是很准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    感谢您的回答。

    关于消耗电流、考虑到 IC 的变化、设计团队是否做出了响应?


    此致、
    海伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我与设计团队进行了检查、他们回答说主要消耗是内部 MOSFET 损耗。 内部控制电路的功耗与温度 略有变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San
    感谢您的快速响应。

    我尝试使用数据表和 www.ti.com/.../slva390.pdf 进行计算。
    我会将计算结果与您的测量结果进行比较。
    您是否更改了 EVM 的线圈?
    是10uH 吗?

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是10uH 电感器、而是22uH 电感器。 为什么您计算它而不是测试它?  测试结果更真实

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen - San

    客户的规格尚未修正、因此条件会发生变化。

    有四个条件候选项。

    是否可以在告知条件后进行测量?

    此外、测得的值为55mA。

    您会得到多少个变体?

    此致、
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以测量它! 我认为变化大约为+-10%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但最坏情况下的假设可能会有20%的变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen - San

    感谢您快速再次订购。

    我会回复客户、IC 变化量为±20%。

    其他条件如下所示。

    温度:-25、0、25、50、75、85、125

    1 2. 3. 4.
    输入电压[V] 3.56. 3.56. 4.66 4.66
    输出电压[V] 20.21. 20.21. 18.19. 18.19.
    输出电流[mA] 6.5. 4.81. 3.16. 1.98

    此致、
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将预订一段时间并对其进行测试。 请在患者中等候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    评价情况如何?
    何时可以获得结果?

    在125C 下、20%的消耗电流变化的原因是什么?
    是频率还是线圈?

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将为您提供今天的结果。 20%的变化主要来自电感器侧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San
    感谢您的快速响应。

    我知道电感器 DCR 变化和产品变化是原因。
    正确吗?

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请为所附结果加油打气。 我只在-25°C 至85°C 的温度范围内提供 eff 和 Iin。 因为我在测试过程中发现我使用了一个85C 电感器、现在 我们没有准备好125C 电感器。

    供应商很快就会为我们提供125C 电感器。

    我对此感到很抱歉。 e2e.ti.com/.../tps61041-eff-with-10uH-inductor-.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    感谢您的快速响应。

    之前的测量结果是否也是85C 的电感器?

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、之前的结果是额定温度为85C 的22uH 电感器。 现在、我使用10uH 的电感器。 新的125C 10uH 电感器将在两天后到达。 我将在星期五结束前向您发送新结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen - San

    我看到了您的评估结果。

    评估条件部分不同。

    我希望您测量 Vin = 4.86V 和 Vout = 18.19V。

    但是、您测量的 Vin = 4.86V、Vout = 20.21V。

    是否可以通过更改输出电压进行测量?

    请告诉我电感器的型号、以计算电感器的损耗。

    此致、
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我们将在获得125C 电感器后重新测试它。 电感器将于星期五上午到达。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    这里的情况如何?

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们发现了一些异常情况、甚至将电感器更改为125C 额定电感器、极高的输入电流和输出电压下降。 检查错误。 在我们得到答案后、我们将更新为您。 对此非常抱歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen - San


    之后的进展情况如何?

    何时可以获得测量结果?

    客户正在检查是否使用 TPS61041-Q1。


    还有其他评估条件。
    VIN=3.56V
    VOUT=20.21V
    Iout=3.09mA、7.14mA

    首先、请向我提供先前条件的测量结果。

    我认为、由于您正在调查原因、测量结果可能不会出现。
    我想提前进行计算并将其输出。

    我认为过去的互动就是这样。
    电流 消耗的最大值=电流 消耗的典型值 ×2×DCR 变化。

    正确吗?

    此致、
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们明天会尝试将数据提供给您。 但只有在85°C 时的数据,我们发现在85°C 以上的条件下是异常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    我正在等待测量结果。
    是否可以测量125C?
    我想从测量结果中预测125C,以下计算公式是否匹配?
    电流消耗的最大值=电流消耗的典型值×2×DCR 变化。


    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们发现、在125C 条件下、输入电流变得非常大。 这是异常的、我们需要检查根本原因。 找到根本原因后、我们将更新为您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将确定  根本原因、并猜测可能是输出二极管的泄漏电流导致原因。  在高温下、泄漏电流将甚至高于负载电流。

    请检查以下曲线。 我将更改为使用信号二极管来再次对其进行欺骗。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    您是否计划通过更换二极管进行测量?
    何时可以获得测量结果?

    上述公式是否正确?
    如果它匹配,我将根据25°C 的结果进行计算,那么您能给出25°C 的附加条件结果吗?

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我打算更换二极管、肖特基二极管在高温下的泄漏电流太大、甚至大于负载、因此之前的测试意味着在高温下更低。 因此、我将使用新的快速切换二极管再次在25°C 至125°C 的温度范围内测试 eff。
    需要预订热处理室。 明天我可以使用这个房间。 因此、结果将在明天得出。 对此非常抱歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen - San

    请在附加数据时附上 BOM 列表和评估设置状态。

    此致、

    高志林。