This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4132:独立于负载的5mA 恒流源(负载电阻为650 Ω 至750 Ω)。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662894/lm4132-load-independent-5ma-constant-current-source-load-resistance-650-ohm-to-750-ohm

器件型号:LM4132

您好!  

我们正在寻找 与负载无关的恒流源、负载电流值将为5mA。 负载电阻将在650欧姆至850欧姆之间变化。 输入功率为5V。

此外、它应该具有较低的温度系数、因为这将在传感器应用中实现。

我在电路板上确实有尺寸限制、 因此我正在寻找更少组件的解决方案。  在 TI 网站上工作时、我找到了以下设计。

这是否可用作独立于负载(650R 至850R)的5mA 恒定电流源?

谢谢、

此致、

Rajesh Matere。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    这样做应该没有问题。 LM4132可以提供高达20mA 的电流、5mA 电流应该没有问题。

    您对此电流源需要多高的精度?

    -Marcoo Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    精度应小于1%、温度系数应小于20ppm/°C

    谢谢、

    此致、

    Rajesh M.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    我相信这将是你在电流源中获得的最佳射门。 我认为这种电流源的工作方式在其他 ppm/C 更低的电压基准中可能有效、但我尚未对其进行测试。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    好的。

    感谢您的支持、我已经订购了一些样片、我将对其进行测试并告知您。

    此致、

    Rajesh M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh Matere、

    该电路的 RL 被认为靠近 LM4132。 如果 RL 远离 LM4132、则电缆阻抗会破坏 Cin 的有效性。 这可能会导致不稳定。

    Kai