This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54218:计算 FZ 时选择 ESR 值

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664652/tps54218-selecting-esr-value-when-calculating-fz

器件型号:TPS54218

设计数据表中所述补偿电路的步骤之一是计算由 Cout 及其相关 ESR 形成的零点频率 fz。  由于陶瓷电容器的 ESR 高度依赖于频率、因此应沿 ESR 曲线选择哪个值?  例如、如果我们沿 ESR 与频率曲线获取 ESR 值最低的频率点、并且在两侧查看1到2个数量级的频率、ESR 可能会增加5到10倍、 这对 fz 有很大影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Narek、

    该过程使用的是一个简化的电容器模型、其中包含一个与理想电阻器串联的理想电容器。 对于该模型、阻抗随频率呈线性下降、直到 f = 1/2 π* R*C、其中 C 是电容、R 是 ESR。   正如您所注意到的、在实际电容器中、谐振频率之后、电容器变为电感、阻抗再次增大。  我们在计算中使用该最小阻抗值、有时只估算3m Ω 时的阻抗值。