This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606:嵌入式器件(D+/D-线路)中的 USB 电源检测、无需牺牲 DCP 检测功能。

Guru**** 2556790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664577/bq25606-bq25606-usb-power-detection-in-embedded-device-d-d--lines-without-sacrifice-dcp-detection

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: TS3USB221A

您好!

正如霍费里希特先生在 这个已解决的帖子中所说   、我必须在一个嵌入式器件的原理图上使用同一个 USB 端口进行充电和通信(通过 Ft232)。

仔细阅读了向霍费里希特先生提出的解决方案后,我问自己以下问题:

在充电器和 D+/D-总线之间连接两个150欧姆电阻会影响 DCP 模式检测?

如果是、在不干扰通信的情况下保存所有充电器类型检测的解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、

    将两个150欧姆电阻器与 D+/D-保持一致不应影响 DCP 端口检测。

    而 USB BC1.2规范规定最大值为200欧姆的"Rdcp_dat"。 但是、在进一步检查后、在间隔本身中定义的检测允许 DCP 端口上有进一步的电阻。 基于 bq25606的最坏情况:0.5V 的最小 VDP_src 电压和150uA 的最大 IDM_SINK 电流、我们发现充电器的 D+和 D-引脚之间的最大电阻(包括 DCP 适配器本身)为~667欧姆。 如果我们减去200欧姆、则在每条单独的线路上都有~230欧姆的裕度。

    但是、对于替代解决方案、我建议使用 TS3USB221A 等 USB 开关。 这将需要一个驱动信号来在 USB 连接之间切换多路复用器。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    感谢您的解释、

    我将在原型上放置150欧姆电阻器、如果不稳定、TS3USB221A 将是一个不错的选择。

    非常感谢您的帮助、

    再见、

    皮埃尔