This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:SMBus 上拉、用于校准电量监测计的 DIP 开关

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664526/bq78350-r1-pull-up-for-smbus-dip-switch-for-calibrating-gas-gauge

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好!

我对 BQ78350-R1有一些疑问。

问题1:我没有找到任何用于 SMBus 通信的上拉电阻器。 我想、在这辆巴士上使用它们是不必要的。 如果您使用的是上拉电阻器、我在哪里可以找到它们?  

          (请参阅 SMBus-Made simple.pdf、必须有10kOhm 电阻器。)

问题2:参阅 BQ78350-R1应用报告的第7页、我们需要测量一节电池的电压交叉。 在图中、电路可以测量顶部电池两端的电压。

但我使用的是4节电池、我怎么知道、我应该选择哪节电池进行测量。 相反、我想我可以使用 DIP 开关、因此我可以始终选择要测量的电池、做什么

您考虑这个想法吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    1:主机侧通常提供 SMBus 上拉电阻、以便向监测计发出总线断开的信号。 这可用于使监测计进入休眠状态以减少电池消耗。 如果实施您自己的主机、您可以在 EV2300或 EV2400中找到上拉电阻器、请将上拉电阻器放置在主机上。
    2:虽然我不确定您引用的是哪份应用报告、但为了测量电池电压、bq78350-R1将使用从 bq769x0获得的值来扫描电池并转换电压。 bq78350-R1支持通过 BAT 引脚进行电池测量、并通过 VEN 进行控制、以便在需要时获得总电池电压、而不是对各个电池电压求和。 如果选择、平均电池电压可用于监测。 您可以从 bq78350-R1读取单个电池电压或 ExtAveCellVoltage、请参阅技术参考手册第17节。 我认为 DIP 开关不适合用于选择电池电压测量、您希望监测计或 MCU 能够独立于用户定期检查电池电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!