This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:VBUS4.0V 电源

Guru**** 2513545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, TPS61232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662559/bq25896-vbus4-0v-supply

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件: TPS61232

大家好

如果我们问 bq25896、您会介意吗?

我们的客户考虑 以下系统布局。

's system="" layout="">
USB5.0V -> bq25896
               |->SBD×2->bq25896
他们希望为 bq25896提供 USB 电压。
一 个是直接连接、另一个是通过 SBD×2连接。
如果是 Via SBD×2、 如果 USB 电压为4.75V (下限)、则通过使用 SBD、VBUS 电压可能会降至4.00V。
我们会将电池信息缓存。

电池 :600mAh (1节锂电池)
充电终止 电压:4.208V
充电电流 :192mA


当 VBUS 为4.0V 时、无法完全充电。
作为我们的假设、充电不会开始。
那么、您能否推荐(承认) 客户的使用?

然后、客户不想使用 VINDPM。
因此它往往 会延长充电时间。

此致、

大田松本 's>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    您的客户正确的说法 是、如果 VBUS=4.0V、电池永远不会充满电至4.2V。  充电器仅作为降压转换器运行。  一种选择是在  充电器前面添加一个升压转换器、当 VIN>VOUT 时、该转换器能够正常工作、从而使其始终可以看到5.0V 电压。  TPS61232是一款高效集成 FET 升压转换器。

    为了启动充电并使电池电压接近 VBUS=4.0V、VINDPM 设置必须 被设定为低于4.0V。   充电器默认为相对 VINDPM、这意味着充电器在 启动时读取 VBUS 电压并 自动将 VINDPM 设置为低于该读数600mV。   为了   设定一个固定的 VINDPM 电压(例如 、3.9V 最低设置)、主机可写入强制 VINDPM 位并直接写入 VINDPM 寄存器。   连接 到 USB 时、我不建议使用此设置、因为这可能会导致充电器损坏 USB 电源。  

    无法禁用 VINDPM。  此外、启用时(默认值)、只要  VBUS 低于 VINDPM、ICO 功能会自动将 IINDPM 设置降至不会使 VBUS 崩溃的电流水平。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff San

    非常感谢您的回复!!

    无论充电器损坏 USB 电源、我们都需要确认以下内容;

    -如果 VBUS=4.0V、充电器永远不会充满电到4.2V。 因此、作为充电器、它不 运行充电操作
     因此、充电器 不  会损坏、对吧?  
    -如果 VBUS=4.0V、那么实际 运行时、充电器的工作原理是什么?
    -如果 VINDPM 低于4V,我们猜充电器会降低充电电流。
     因此、是否不 会执行充电操作?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该充电器使用的降压转换器需要 VIN > VOUT 才能实现最佳运行。 充电器将尝试在尽可能接近4.0V 的范围内为电池充电、但在 V (BAT)接近4.0V 时不会在满充电电流下充电。 此处的应用手册: www.ti.com/.../slyt569 可提供相关说明。 在此配置中、充电器不会损坏。

    如果 VINDPM 设置小于4.0V 且 VBUS >=4.0V、则 VINDPM 对输入电流没有影响、因此对充电电流没有影响。 VINDPM 仅在充电器的输入电流消耗开始使输入电源崩溃低于 VINDPM 阈值时通过降低输入电流来调节输入电压。 如果 VINDPM 降低了输入电流(可能为零)、则不会充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff San

    非常感谢您一如既往地创建合作!

    以防万一、我们希望确认   CHRG_STAT、CHRG_FAULT 的寄存器值。
    如果 VBUS=4.0V、当充电操作在没有完全充电的情况下完成时、   CHRG_STAT、CHRG_FAULT 的寄存器值与正常的完全充电操作相同。
    那么、没关系、对吧?


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff San

    我们很抱歉催促您、但您能告诉我们回复吗?

    此致、

    大田松本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对您的问题不太确定。 如果 VBUS=4.0V、则取决于充电电压限制 REG06 [7:2]设置。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您不在 VINDPM、IINDPM、热环路等中、CHRG_STATUS 和 CHRG_FAULT 应相同  但是、由于您永远不会完全充电至4.2V、因此安全计时器最终将过期、并将报告计时器故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff San

    非常感谢您的合作!

    好的、我们明白了。

    此致、

    大田松本