This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:LM5145能否使用输出灌电流?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664338/lm5145-can-lm5145-work-a-output-current-sink

器件型号:LM5145

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 LM5145。

我想在 LM5145上使用输出灌电流操作。
没有问题吗?

过流限制保护是否起作用?


规格条件
输入电压:24V
VOUT:4V
Fsw:236kHz
Isink:4ADC

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    LM5145是一款电压模式控制器、可在 FPWM 模式下工作时灌入电流。

    过流限制将通过 ILIM 引脚进行控制、用于短路保护。 它可与 RDSon 感应一起使用、也可与低侧 FET 的分流电阻器一起使用。 有关这两种感应方法的更多建议、请参阅 LM5145数据表第8.3.10节"电流感应和过流保护(ILIM)"。

    此致、
    Robert Loke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert Loke:


    非常感谢您的回复。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。