This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12008:负载调节问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ12008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664288/lmz12008-load-regulation-problem

器件型号:LMZ12008

你(们)好

我正在设计一个 DC-DC 降压转换器 、其中 Vin=12V、Vout=5V/5A、负载调节为0.1%。 我使用的是 LMZ12008、并使用 web-Bence 进行设计。 但实际上、在5A 电流下、我没有获得0.1%(5mV)的负载调节、电压降至4.884V。

1.请建议是否有任何方法可改善该规管或建议任何其他零件号以实现如此严格的规管。

2.能否在 LMZ12008的 Vout 引脚上使用串联电感器(如数据表的方框图所示)来改进输出滤波器。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhiman:

    设计 LMZ12008时很难实现0.1%的严格调节。 图39所示的瞬态响应与您的 Vin=12V、Vout = 5V 应用与 Δ I 瞬态7A 匹配。 即使在这个应用中、稳压显示大约~180mV 的输出电压偏差。

    我很想知道您在系统中使用 LMZ12008的应用是什么、它需要如此严格的调节。

     通常、放置陶瓷输出大容量电容器和高频输出电容器将有助于改善调节。 输出凸块应放置在靠近稳压器的位置、而高频电容器应放置在更靠近负载的位置、以最大限度地减小走线电感。 让我来看看模块产品系列、看看是否有任何东西可以满足您的严格稳压要求。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    您发布的图显示了瞬态响应、我正在考虑数据表中提到的0.1%负载调节的稳态响应。

    在需要严格负载调节(稳态)的汽车传感器电源中、我使用该转换器。 如果 LMZ12008在5A 负载下无法进行此类调节、请建议使用任何其他产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhiman:

    只是为了澄清您想要的电压纹波不超过5mV? 使用 WEBENCH 设计器、我仿真了 Vin=12V、Vout=5V、Iout=5A 稳态条件、结果得出的 deltaV 为20mV。 此仿真考虑了输出电压纹波和负载调节。  这也是您在仿真设计时看到的吗? 如果您读取的 deltaV 约为100mV、可能是由于 PCB 布局所致。  

     

    数据表提供了多个布局指南(第10.1节)、可帮助 PCB 设计实现负载纹波。 如前所述、您可以将后置滤波器(LC)置于模块的输出端、以改善电压调节。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    让我澄清一下稳态下的负载调节、而不是电压纹波。 负载调节是负载瞬态性能。 VOUT @空载-稳定状态下 Vout@满载(5A)= 5mV。

    更简化的方法是、我希望在无负载时 Vout=5V、在稳态条件下、在5A 负载条件下 Vout=4.995V。

    2.在数据表中、负载调节被称为1mV/A 在 WEBENCH 中、我已经完成了瞬态分析、但这没有给出我所需的结果。

    3.我将尝试使用后置 LC 滤波器、如果有任何后置 LC 滤波器设计的设计指南、请提供。 您可以针对此类规格推荐一些其他产品系列。  

    谢谢

    Dhiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在稳态条件下、我需要在空载时 Vout=5V、在5A 负载条件下 Vout=4.995V。
    在数据表中、负载调节被称为1mV/A 在 WEBENCH 中、我已经完成了瞬态分析、但这没有给出我所需的结果。 如果有任何有关后 LC 滤波器设计的设计指南、请提供。 您可以针对此类规格推荐一些其他产品系列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dhiman:

    我想将其脱机。 您能否提供您的电子邮件、以便我们继续此讨论?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Jimmy
    请就以下事项进行沟通
    Dhiman.Das@ee.iitd.ac.in
    谢谢
    Dhiman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhiman:

    LMZ310506具有遥感功能、有助于改善负载调节。 数据表规格0.1%负载调节。 我还在 Webench 中使用 Vin=12V、Vout=5、Iout=5A 或 Iout =0.1A 进行仿真。

    以下是我认为可以满足您要求的结果:

    此致

    杨波