This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:前馈电容的肖特基二极管?

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664616/tps7a33-schottky-diode-for-feedforward-cap

器件型号:TPS7A33

大家好、

我查看的是 TPS7A33、并注意到有关前馈电容器的文档:    

关于第2.3节、是否需要肖特基二极管来使用负 LDO 进行保护? 根据我的理解、存在相同的风险、但 TPS7A33的 EVM 没有肖特基二极管。 您是否有任何有关何时需要二极管的指南或建议使用哪种二极管? 它是否取决于特定的应用条件? 为什么 EVM 中省略了一个?

谢谢、

不需要  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nate、

    您认为本文中的所有内容都适用于正负 LDO。 本应用报告的主要目的是强调在使用 CFF 时需要考虑的权衡因素、而不是像以前的应用报告那样仅关注积极因素。

    LDO 关断期间将 FB 拉为负电平的风险主要取决于 CFF 的大小和输出的压摆率。 如果输出电容的放电速度快于 CFF、FB 可能会拉为负。 较大的 CFF 和更快的压摆率会增加风险。 相反、较小的 CFF 和较慢的压摆率将降低风险。

    对于 TPS7A33、我们建议使用10nF 的 CFF、该 CFF 足够小、能够在输出轨崩溃时快速放电。 大多数应用在输出端没有超过 CFF 压摆率放电的压摆率、因此不需要二极管。

    如果您选择添加肖特基二极管以进一步降低风险、请选择具有低正向电压的肖特基二极管。

    非常尊重、
    Ryan