This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:bq27510-G3/使用 NCR18650BF (ID:2050)电池、具有4.1V 充电和3.0V EDV

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664054/bq27510-g3-bq27510-g3-use-ncr18650bf-id-2050-battery-with-4-1v-charging-and-3-0v-edv

器件型号:BQ27510-G3

您好!

客户考虑 将 bq27510-G3与 NCR18650BF (ID:2050)电池配合使用、我们知道该电池 的特征是充电电压为4.2V、EDV 为2.5V。 但现在、他们希望在系统中使用具有4.1V 充电和3.0V EDV 的电池。 然后、让我提出以下问题。

  1. 在学习周期、我们是否应该为此电池将充电电压设置为4.2V、将 EDV 设置为2.5V?
  2. 如果#1的答案是肯定的、我们能否 在 4.1V 充电和3.0V EDV 使用情况下使用黄金映像实现正确的精度?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 S.Satoshi:

    多么好的问题-我们将研究这一问题、并最迟在星期四的工作结束时作出回应。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您的支持。 我正在等待您的更新。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    是到#1、是到#2。 您将需要更新充电电压和终止电压以匹配应用。 还要确保 FC 设置%=-1。