This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:静态电流消耗高于规格

Guru**** 2600335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664391/tps63001-quiescent-current-draw-above-spec

器件型号:TPS63001

我们的电流设计通过将其 TI VIN 和 VINA 直接拉高了 PS/同步引脚。 启用稳压器后、在 VIN = 3.6V 时、静态电流消耗(无输出)在3.1mA 下测量。

根据数据表、该值应为50uA。

任何援助都将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    静态电流不包括驱动电源开关所需的电流和开关损耗。 您可以在以下应用手册 中找到有关 IQ 规格的更多详细信息:www.ti.com/.../slyt412

    在强制 PWM 模式下(PS/SYNC 拉高)、器件在持续开关时、空载时的输入电流会显著增加。 您在输入端测量的是预期值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    非常感谢您的回答。 这就是我认为的问题。 不过、我尝试使用 Workbench 应用来模拟此行为、但仿真并不表示输入电流在无负载和禁用 PS 的情况下增大。 也许我没有看到正确的曲线。