This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:LMG1205有问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664618/lmg1205-having-a-problem-with-lmg1205

器件型号:LMG1205

您好!

我想使用 GaN FET、作为其驱动器、我使用了 LMG1205。 该 IC 可独立提供2个驱动器信号。 根据 LMG 1205数据表、我为此 IC 设计了 PCB 板、但我只能从 较低的输出获取输出信号。 较高的输出信号存在问题、它使用 自举电容器进行隔离。 我为 自举电容器放置了0.1uF 电容器、但无法获得结果。 请告诉我如何解决此问题。

谢谢、

Mohammad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    感谢您关注 LMG1205。 LMG1205可以让两个 PWM 独立工作、但您必须具有自举电容器、该电容器需要通过在低侧器件上进行一些开关来充电。 请确保您遵循 LMG1205数据表上的设计: www.ti.com/.../lmg1205.pdf、同时请为低侧开关设置一些导通时间、以确保自举已充电。

    为了帮助您进行设计、您能否与我们分享您的原理图、以便我们进一步了解设计? 谢谢!

    此致、