This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/USB 转 GPIO:与 Linux 系统连接

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662849/linux-usb-to-gpio-interfacing-with-linux-system

器件型号:USB-TO-GPIO

工具/软件:Linux

大家好、

我刚刚购买了一个 USB 接口适配器 EVM (USB-TO-GPIO)、并希望将其连接到 Ubuntu 14.04系统中。 有可能吗? 如果是、请告诉我安装方法。

感谢您考虑我的请求。

此致、

Sabquat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bashir、

    我需要找到正确的应用工程师来支持您的查询。 请给我一整天左右时间、以便在内部跟踪合适的人员。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的盛情款待。

    展望未来、

    Sabquat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bashir、

    USB-TO-GPIO 工具可与基于.Net 框架的软件配合使用。 此软件在 Linux 系统中可能无法正常工作。

    也许您可以尝试使用仿真软件,如葡萄酒。

    谢谢、

    Sanatan