This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:软启动的变化

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664576/lm3481-variation-of-soft-start

器件型号:LM3481

你(们)好

我们有软启动延迟问题。

我们得到了以下的一个波形。

FA/SYNC/SD 由外部控制、如数据表的图27所示。

当 SD 被控制时、提前施加12V 输入电压。
软启动延迟似乎为2ms。

LM3481是否正常运行?
软启动延迟是否存在这种变化?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是正常的。 导致此类延迟的因素很少、包括 VCC 欠压(数据表中未提及、但 VCC 必须建立到特定电平才能启动开关)、PWM 比较器输入偏移(COMP 电压必须高于电流感测信号的电平位移)等 请参阅我们的参考设计测试、您可以看到此类延迟始终存在。