This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2731:如何消除 VOUT 上的过冲

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664587/lm2731-how-can-i-remove-the-over-shooting-on-vout

器件型号:LM2731

大家好、

我想为升压器 LM2731提供一些帮助。 我的电压输入为3.3V、输出电压为7V。我的最小负载为0.01mA。

这是输出上的纹波。 我在输出上具有大约200mV 的过冲、我不知道原因。 要尝试此芯片、我使用的是试验板和分线板。 您知道我如何消除这种过度射击吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    试验电路板或分线板会向输出滤波电容器引入较大的电感、并在转换器切换时导致较大的纹波电压。 请制作一个 PCB 来评估开关性能。

    谢谢