This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:充电电流未达到预期水平

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663699/bq24075-charge-current-does-not-get-to-expected-levels

器件型号:BQ24075

使用锂离子电池和 BQ24075 电池充电器供电时、充电电流不会达到预期水平。 我使用来自微控制 器的软件(EN2=High、EN1=Low)将 EN1和 EN2引脚配置为"通过 ILIM 至 VSS 之间的外部电阻设置"充电限制、SYSOFF 和 CE 被驱动为低电平以启用充电。  

插入充电器后、充电电流为~400mA。  电池正在充电、但充电速率比预期的1.5A 慢得多。

请参阅原理图:

提前感谢、

Eliran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    需要检查的事项:
    1) 使用示波器检查 BAT 上的电压、如果您看到低频率方波、则可能是电池检测电路跳闸。
    2) 单元具有基于输入的动态电源管理、如果输入电压降低、则充电电流降低
    3) 如果在电池输出路径中添加了电阻、则会减小单元进入电压调节的点、检查 BAT 上的电压。

    BAT 到电池路径中的电阻可能会导致几个问题、保险丝 DCR 应该只有大约100M 欧姆、这不应该是一个问题。 但是、如果电阻较高且路径中存在其他电阻、则可能会导致电池检测问题。

    输入电流将很高、输入端的压降会降低输入电压并触发 DPM 功能。