This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24020:使用悬空 ISET 运行

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664205/bq24020-operation-with-floating-iset

器件型号:BQ24020

如果 ISET2 (引脚7)被拉至高电平(充电电流为500mA),然后 ISET (引脚2)保持悬空,充电是否仍然正常?

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    不建议使用 ISET1进行预充电电流和终止电流测量。