This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8862-Q1:有关电流感应的问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664405/lp8862-q1-questions-about-current-sensing

器件型号:LP8862-Q1

你(们)好

Q1)

lp8862具有一个 Vsense 引脚。
它的使用与 OCP 有关。
是否有根据 电阻值计算 OCP 的公式?

Q2)

有一个用于设置输出电流的 Riset。
这是否随 Rsense 的值变化而变化?

谢谢、

Taemin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Taemin、您好!

    A1)您可以使用以下公式根据 RISENSE 电阻器计算典型输入 OCP 电流:IOCP (typ)= 160mV/RISENSE (mΩ)。 IOCP 的最小值和最大值可使用典型值的+/-15%计算。

    A2)否、RISET 仅设置 LED 输出的最大电流、不受 RISENSE 值的影响、但请注意、需要考虑负载条件和转换比(Vout/Vin)来选择 IOCP 值、从而为预期的应用条件提供足够的余量。