This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400停止通信

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664514/ev2400-ev2400-stopped-communicating

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我一直在使用连接到 EV2400的电池、通过 USB 与我的笔记本电脑通信。  早上都很好。  电池刚耗尽、我已将其置于充电状态、现在 EV2400无法通过 USB 进行通信。  当我插入时、没有 bing-bong、并且与 bqStudio 没有通信。  可能发生了什么情况?

此致、

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    您可以尝试其他 USB 端口吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外、请尝试使用其他计算机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、
    可能很难知道在电源瞬变期间会发生什么情况。 当然、EV2400通过插头和插头连接、这是正常现象。 确保 PC 充电器和 DUT 通过 EV2400和 USB 产生一些接地环路。 查看在插入 EV2400时指示灯是否亮起。 您可能会尝试断开 EV2400一段时间、以使其内部电容器放电并重置端口。 重新启动 PC 可能会重置某些内容。 如果 EV2400已损坏、则更换比尝试诊断和维修更有效。