This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:TPS3850电压过驱0-1%时序?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664527/tps3850-tps3850-voltage-overdrive-0-1-timing

器件型号:TPS3850

你好

我们在需要在运行期间测试 TPS3850功能的关键系统中使用 TPS3850。

我正在使用4%类型、因此电压监控器保持为3.3V*1.048=3.4585V (对于上部)和3.3V*0.952 =3.1416V (对于下部)。

我将使用两个 FET 和电阻器将标称3.3V 感应引脚下拉至 GND 或5V、以便能够测试监控器是否进行复位。

现在、在计算电阻器时、我想获取值、例如对于较低的电阻、我在 SENSE 引脚上获得3.1387V 的电压。 这仅比阈值低0.1%左右。 我希望看门狗进行复位、然后通过测试。

现在、数据表的图表中显示了1%和更高的过驱、并且反应时间会随着过驱越低而呈指数级增加。 对于低于1%过驱的值、过驱时序是多少? 这是否意味着在0.1%的电压下、器件将需要几秒钟的时间才能复位?

您是否有任何可能的值/提示?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    使用4%计算上限和下限阈值后、这些值将成为典型阈值。

    因此 V_IT (OV)典型值和 V_IT (UV)典型值。

    但器   件本身具有0.8%的精度、这意味着每个阈值 V_IT 的最小值可以是 V_IT 典型值* 0.92、最大值可以是 V_IT 典型值* 1.08。 这就是过驱曲线显示为1%的原因。 这是因为、如果器件恰好在某些特定工作条件下的精度范围的最小侧、器件甚至不会在"低于典型值0.1%时触发。 为了确保器件触发、您必须低于 UV 典型值的0.8%或 OV 典型值的0.8%以上。 这并不意味着器件不会在低于典型阈值0.1%的情况下触发、因为大多数器件将在典型阈值下触发、但这确实意味着为了在所有工作条件下绝对确保每种情况下的过驱都应大于0.8%。

    此外、看门狗输入(WDI)触发看门狗输出(/WDO)并且不触发/RESET、除非/WDO 和/RESET 连接在一起。

    这是否能回答您的问题? 如果您有任何疑问或任何问题不清楚、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael

    啊、好的、这个1%是指典型值。 价值! 我已经在使用4%+ 0.8%的值进行计算、例如、我针对阈值上限计算了3.3V * 1.048。 因此、我用于测试阈值的0.1%意味着比典型值高0.9%、我可以使用数据表中的图表!
    现在一切都很清楚、谢谢!