This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:有关引导和保护电路的问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664532/bq76920evm-questions-about-boot-and-protection-circuit

器件型号:BQ76920EVM

您好!  

问题1:

参阅第36页的 BQ76920EVM、您可以看到有关 BQ7692000PW 的原理图电路。 我的问题是有关组件:D1、D6、C17和 C18。 它们的目的是什么?

它们是否会保护电路免受过压影响? 如果我不使用电路的这一部分、可以吗?

问题2:

BQ7692000PW 的 TS1引脚有两个引脚:它应测量电压、使用该引脚、我们能够启动监控器 IC。 为什么在 R22上使用3k 电阻器( 参考第36页的 BQ76920EVM)

您为什么使用电池1"C1"的电压为 TS1供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    1:D1是电池组上的 TVS、可防止出现较大瞬变。如果您碰巧将电流受限的电源反向连接到 EVM、则可以避免电路板损坏。 您的电池设计中可能不需要瞬态抑制。 一些设计人员不喜欢电池上的 TVS、因为这是一个单点故障、如果他们需要瞬态抑制、请选择其他技术。 电池和电路板之间可能需要保险丝。
    D6是反激式或自由轮二极管、它将钳制 PACK-到 PACK+在电感负载保护事件上的偏移。 您的电池设计中可能需要也可能不需要这种方法。
    C17和 C18用于 ESD 衰减。 使用两个电容器、以便一个电容器短路、另一个电容器仍然阻断直流电流。 您可能需要在设计中提供一些 ESD 保护。
    在讨论此电路时、您可能已经看过有关 E1火花隙的论坛博文、这是单点污染风险、将绕过保护 FET、不建议用于电池设计。

    TS1需要一个上升沿来引导部件。 C1是一种方便的电压源。 由于需要1V 电压、因此在室温下安装热敏电阻后、电路需要13/10 = 1.3V 的电池电压来启动。 该电阻器可防止电池直接连接到 IC 引脚。 请注意、电池电压可能大于 TS 引脚的绝对最大值、但这是一个运行问题、而不是启动瞬间问题。 使用热敏电阻时、需要使用分压器、选择在所需温度范围内工作的值。 其他信号源可用于引导、如果您需要想法、请参阅主题的注释。