This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:电池管理 IC 选择

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664549/bq76pl455a-q1-battery-management-ic-choice

器件型号:BQ76PL455A-Q1
Thread 中讨论的其他器 件:BQ76PL536A-Q1Hi、我在研究为用于 EV 的~600V 电池组设计电池管理系统时发现、BQ76PL455A-Q1和 BQ76PL536A-Q1这两个 IC 似乎最适合、除了需要不同数量的串联电池外、 唯一的另一个区别是链 IC 之间的通信。 什么是差分菊花链?它与 SPI 有何不同? IC 还可以检测 OV、UV 和 OT 场景中的单独警报和故障并进行通信吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    pl536是第一代器件、pl455是第二代器件。  PL455通过 由 电压模式发送器驱动的专有差分 UART 协议在菊花链中进行通信。  pl536通过电流模式通信进行通信。 这样、在  以菊花链形式连接不同 PCB 上的 IC 时、PL455可更好地抑制系统噪声。

    我比 pl536更熟悉 pl455、但两者 都应具有类似的 OV/UV 和 OT/UT 功能。  这两种器件都有基本功能。 PL455 还具有诊断功能、可帮助改善 IC 的内部故障检测。