This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:TLV61220

Guru**** 2556890 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663444/tlv61220-tlv61220

器件型号:TLV61220

你(们)好

请查找 RDS (on)测试附件。

 1. 强制 FB 引脚输入低电压(假设为100mV)、是否会打开主开关、强制 SW 引脚输入电压并测量电流、会导致 RDS 打开?
 2. 是否在 FB 引脚强制输入高电压(假设为600mV)、是否会打开整流开关、在 SW 中强制输入电压并测量 VOUT 引脚中的电流、从而导致 RDS 打开?
请澄清??

此致

Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 通过特殊测试模式测量 Rdson。
    对于客户、您可以通过测量 MOSFET 在每个周期导通时的电流和电压来计算 Rdson。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、
    如何控制每个周期? 正如我先前所问的、它是通过 FB 引脚实现的吗? 请分享您在用户模式下对 Rdson 测量的想法。
    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 TLV61220 EVM 用户指南、让器件正常运行、器件将切换。 将负载电流设置为50mA。 然后测量电压和电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    在标称工作模式下、器件的 FET (主开关和整流开关)都将进行切换、它是否会提供正确的 RDS 测量?

    此致
    Shankar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shankar
    这是客户测试 RDSON 的好方法。
    正确的测量取决于您的示波器和探头的精度。
    谢谢。
    Jing