This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:作为我的移动电源的粗规?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664495/bq25895m-as-a-crude-gauge-for-my-powerbank

器件型号:BQ25895M
Thread 中讨论的其他器件:BQ25895

大家好、  

我对移动电源设计和电池充电器非常陌生、因此请多多包涵、我希望使用 BQ25895创建一个1S 6P 移动电源、以便与移动设备(智能手机、笔记本电脑等)配合使用。 我需要您在以下方面的帮助:

1.我也必须放入监测 IC 吗? 我是否已经无法从 BQ25895获取电池电量?

BQ25895和 BQ25895M 之间的区别是什么? 看起来是相同的。

如何将 PMID 引脚上的电流设置为最大3A?

4.在哪里可以获得有关这些充电器的完整教程,其中解释了 ICO、IRCOMP 和所有其他优秀的东西。

请尽快提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    关于1、bq25895M 的 ADC 仅测量瞬时电池电压和电流。 电池电压不是电池容量的最佳指标、尤其是在充电器充电时、因为从 BAT 引脚到电池单元的线路具有电阻。 如果您停止充电、然后等待电池放松(可能需要几分钟)、在 BAT 上测得的电池电压将更接近电池组电压。

    关于2、主要区别在于 M 版本设置为4.35V 默认电池充电电压、而非 M 版本设置为4.2V。

    关于3、在 OTG 位于 PMID 引脚而非 VBUS 的95和95M 版本上、没有 Q1 FET 来测量 OTG 电流、因此 OTG 电流仅受开关的逐周期电流限制。 从 SW 到 PMID 的外部二极管是必需的、以提高开关的效率并达到 IOTG=3A。

    关于4、没有完整的教程、但有应用手册:
    ICO: www.ti.com/.../slva812.pdf
    IRCOMP: www.batterypoweronline.com/.../
    VINDPM: www.ti.com/.../slyt569