This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:如何启用校准?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662613/bq34z100-g1-how-to-enable-calibration

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我已将 EV2300通过 I2C 连接到我的定制 BQ34Z100-G1板。 通过使用 Battery Management Studio 1.3.54.1、我尝试为我的电池设置 BQ、我偶然发现的第一个问题是、我无法确定如何启用校准。 当我尝试校准电压时、我收到消息"Calibration - A read of data written comparation"(校准-读取写入的数据失败比较)。

我尝试设置 CAL_EN 标志、但这样做没有帮助:

我希望在这一问题上提供所有帮助。 在设置此电量监测计之前、我还需要了解什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    尝试校准时、请勿将电池管理 Studio 1.3.54.1与 bq34z100-G1一起使用。 请从 www.ti.com/.../bqstudio 安装名为"BQSTUDIOTEST"的最新版本

    请确保将新版本安装到新目录中、或完全删除 bqStudio 的旧版本。 1.3.54.1附带的 bq34z100-G1的 BQZ 文件可能会导致校准问题。

    安装新版本后、请正常加载并使用"Calibration"选项卡校准您的器件。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答。 何时使用哪种工具是否有任何可用的说明? 我认为"测试"版本用于模拟目的、但目标不可用... 这里的确切转换是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否告诉我一份非常全面的指南、其中说明了如何在哪个步骤为特定电池配置整个器件? 我发现数据表中的这个内容非常大致地描述了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    数据表的第8节提供了描述所有化学成分相关步骤的综合指南。

    此致、
    Bryan Kahler