This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117HV:LM117HVK/883 &LM117HVKSTL/883

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM117HVQML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664540/lm117hv-lm117hvk-883-lm117hvkstl-883

器件型号:LM117HV

您好!

我们有一位客户询问以下问题、我们在数据表中找不到明确的答案:

"对德州仪器 的 LM117HVKSTL/883有疑问。    "钢(STL)"是什么
 在器件型号中代表什么?  LM117HVK/883是否是 LM117HVKSTL/883的直接替代产品?"

可以有人查看此内容并提出建议吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、
     

    LM117HVKSTL/883和 LM117HVK/883的功能相同。   它们均采用3至3封装、且电流限制为1.5A。

    LM117HVKSTL/883包含在 LM117HV 数据表中、LM117HVK/883包含在 LM117HVQML 数据表中。   两者之间的参数限制存在差异。

    我不确定 LM117HVKSTL/883何时售出(如果有)。   1995年,我没有提出这一建议,这是我最能回顾的。