This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:电流限制精度

Guru**** 2589640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664302/tps2h160-q1-current-limit-accuracy

器件型号:TPS2H160-Q1

您好!

我们的电路实现方式如下:

对于该电路、单路输出的电流限制应为1A 标称值、最大值应为1.15A。  我已经在两种不同的负载条件下对各种高功率阻性负载进行了测试:开关可以在连接负载的情况下启用、也可以在启用开关后连接负载。  标称负载为18欧姆、启用连接了负载的开关后、输出电流在18.3V 时限制为0.96A、此时 FAULT 引脚变为低电平、直到发生热关断(如预期的那样)。  在相同的18 Ω 标称负载和启用开关后连接的负载下、输出在23.4V 时提供1.23A 电流、同时 FAULT 引脚保持高电平。  这在一个类似电路上重复、两个输出连接在一起、以实现3.06A 的组合最大电流限制、但再次观察到高达3.34A 的电流、但没有故障指示器。

这些测试条件如何导致电流电平超过器件的额定电流限制+/-15%容差?

谢谢、

Nick Medor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们为此更新了数据表、很快就会正式发布。 下面是我的解释:
    1 -连接负载、然后启用器件、FET 导通、过流就位、因此 FET 处于饱和区
    2:器件首先在未连接负载的情况下启用、FET 处于线性区域、输出电压非常接近电源电压。 当负载被连接时、FET 已经处于线性区域、并且电流限制高于上限。

    这是嵌入在新数据表中的语句
    "外部电流限制精度仅适用于过载条件、过载条件大于电流限制设置的1.5倍"

    此致