This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:充电和放电的两个不同过流阈值是什么?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664269/bq40z60-what-are-the-two-different-over-current-thresholds-for-charge-and-discharge

器件型号:BQ40Z60

我正在设置 BQ40Z60、并尝试弄清为什么存在2个充电(OOC1和 OCC2)和2个放电(OCD1和 OCCD)过流阈值设置?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    该器件具有两个独立的放电过流保护功能、可设置为不同的电流和延迟阈值以适应不同的负载行为。 这些保护会触发可由另一个 MCU 读取的警报。 这些是主要保护、不会触发永久故障。 例如、您的器件可能具有重载和轻载配置文件、其中 OCC1设置为2500mA、OCC2设置为250mA。 如果外部 MCU 知道启用了重负载分布、则可以对其进行编程、使其不关心超过250mA 阈值时 OCC2发出的警报和 OCC2警报、而是仅在超过 OCC1并发出 OCC1警报时采取措施。 这些是主要保护和警报、而不是禁用器件的永久故障保护。

    OCC1 -充电过流保护阈值1
    OCC2 -充电过流保护阈值2.

    OCD1 -放电保护阈值1中的过流
    OCD2 -放电保护阈值2中的过流

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这很有道理。 Tony