This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:TPS61096A:我们应用中的变化行为

Guru**** 2558740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A, TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663453/tps61096a-tps61096a-stange-behaviour-in-our-application

器件型号:TPS61096A
主题中讨论的其他器件: TLV61046A

您好!

很抱歉、我们  在基于 TPS61096A 的设计中遇到了一些奇怪的问题。 我们最近已停产少数尝试使用 TPS61096A 通过锂离子电池提供的3.6V 电压生成稳定的24V 电压的电路板。 遗憾的是 、TPS61096A 输出端的电压 远未达到24V。  具体而言、我们迄今为止测试的三个板分别在其输出3V、5V 和6.7V 上。

我们拥有的应用电路原理图如下所示:

在输出上、我们当前有一个10uF 电容和1.1 MOhm 电阻器。

根据对一个电路板的几次快速测试、我观察以下电压(使用万用表):

1.当 EN 被下拉时 ,TPS61096A 的输出电压大约为3V  

2.当 EN 上拉时 、TPS61096A 的输出电压为6.67V。 Vosns 也是6.67V。 中间的分压器电压大约为0.27V。 我还注意到、PCB 的另一侧通过通孔连接到散热焊盘、开始发热。  

有任何关于我们的设计有什么问题的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以共享您的布局吗? 此问题似乎是由 COUT 的位置和路由引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:

    当然、在这里。 输出线高亮显示。  

    实际上、输出电容器距离很远。 实际上、与 Cout 并联时、我们还有两个402个电容(100N 和33p)、但它们放置得更远。

    如果需要、我们可以在靠近 Vout 行的位置安装另一个 Capasitor。 您认为这可能会有所帮助吗? 表面面积也很小。 这样做的原因是、我们的设计中几乎不需要超过10mA 的输出电流。  

    我还对电路消耗量进行了一些测量-它消耗约250mA、这是我们案例中的设定电流限制。 对我来说、这看起来直流/直流协调器能够发挥最大作用、但由于某种原因、无法将电压上拉至高于特定电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 您需要在 IC 的 VOUT 和 GND 引脚之间放置一个0402电容器。 根据您的电流要求、ILIMIT 引脚应处于高电平、但也会关闭该器件的电流限制。
    为什么不选择 TLV61046A、因为它似乎更适合您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:

    我们已经尝试添加另一个 Capasitor -它不起作用。 你有其他想法吗?

    您能否解释一下、具有1.1 M Ω 输出负载(24V*24V*1.1M Ω<1mW)的直流/直流转换器为何会吸入高达0.25A (0.25V*3.6V=0.9W)的电流? 这与直流/直流转换器的效率图有何匹配? 关于增加目前的限制--坦率地说,我对这将有所怀疑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件是否损坏? 请测量每个引脚和 GND 引脚之间的阻抗。
    您能否应用 EVM 作为参考。 来测量 EVM 的性能、并交换 EVM 和系统板中的 IC。 我们可以找到问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定。 正如您从第一个帖子中看到的-某些功能似乎是正确的。 此外、我们还使用3个板对其进行了测试、因此不太可能出现个别问题。

    以下是万用表的阻抗读数(引脚名称、引脚编号、阻抗)

    LV1、 1、 100kOhm  
    LV2、 2、 100kOhm  
    输入电压、 3、 88 欧姆
    SW、 4、 88 Ω
    ILIM、 5、 0 欧姆
    EN、 6、 62kOhm  
    FB、 7、 10kOhm  
    VOSNS、 8、 250kOhm  
    VOUT、 9、 3 MOhm
    GND、 10、 0 Ω
    HVO2、 11、 无 值  
    HVO1、 12、 无 值  

    它是否提供了任何提示?

    至于 EVM -我们没有开发套件。 此外、考虑到 IC 封装的细节、手工焊接 IC 可能有点棘手。 也许我明天可以尝试一下、如果没有其他东西出现的话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SW 和 VIN 的电阻过低。 拆下电感器并检查哪一个。 引脚导致问题。