This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:工厂 OTP 编程

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP12004-HE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664505/tps650864-factory-otp-programming

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:PMP12004-HE

您好!

我的问题与 TPS65086401的默认电压电平有关。 它将与 Xilinx Zynq UltraScale MPSoC+ XCZU5EG 配合使用。  TPS65086401的参考设计适用于 XCZU9和 XCZU15 、这在一定程度上不同于 XCZU5。 最大的问题是 、对于 XCZU5的情况、需要不同的默认电压电平。 是否可以订购 TPS65086401并获得 针对其他指定电压电平的出厂 OTP 编程。 如果不是、应如何将设计与需要 VPP 2、5V (不提供默认电压输出)的 DDR4配合使用。 如果没有 DDR、无法引导 Zynq、因此无法 通过 I2C 配置 TPS65086401电压电平。

当对较小器件进行的估算表明、这些电源的电流消耗通常比这高一点时、为什么参考设计连接到 VCCINT (PL)等元件、从而连接到3A 降压转换器?

B.R. Mattias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mattias、

    TI 参考设计 PMP12004-HE 使用 TPS6508640、该器件目前计划在3Q18发布。 这是专门用于 ZU9+设计的版本。

    TPS65086401是 TPS6508640的一个变体、该变体是根据客户要求开发的。 我正在浏览我的笔记、我同意您的观点、即我在方框图上的标签看起来不符合要求。 我想我要做的是 Buck2始终开启:成本优化型电源轨整合配置将为所有这些配置供电、BUCK3保持未使用(CTL4 = GND)。 如果将其分解为单独的电源轨以进行完整的电源域灵活性整合、我认为 BUCK2成为 VCCINT (PL)、而 PS 则由 BUCK3供电。 本文档从第105页开始介绍了我提到的配置: www.xilinx.com/.../ug583-ultrascale-pcb-design.pdf

    我认为您应该能够引导 PS 的低功耗域、然后使用它向 PMIC 发送 I2C 命令、以修改电压、例如允许为 VPP 供电。

    TPS650864x 系列器件可定制出厂编程版本、但需要大型商业用例。 如果您认为这可能适用、请联系您当地的 TI 销售代表。