This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:如何检测 ENDRV 中的故障

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664376/tps65381a-q1-how-to-detect-failure-in-endrv

器件型号:TPS65381A-Q1

我想检测 ENDRV 上拉或下拉中的故障。

根据 TPS65381A-Q1应用手册中的第62页、我 检查了以下 步骤以检测故障:

1.通过 CPU 的 SPI 将 ENABLE_DRV 位设置为1。

2. ENDRV 线用手连接到 GND。

3.通过 SPI 由 CPU 读取 ENDRV_ERR 位。

之后、我找不到 ENDRV_ERR 位被置位。

我是否需要执行其他一些步骤来检测 ENDRV 故障?

此致、

Shigeru Maeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maeda 先生、

    在您用手将 ENDRV 引脚短接至 GND 之前、您是否检查了该引脚是否为高电平。 除了 ENABLE_DRV 位之外、还有许多因素会阻止 ENDRV 变为高电平。 例如、如果看门狗失效计数器未递减到< 5、则 ENDRV 引脚不会变为高电平、因此短接不会是匹配错误、也不会设置 ENDRV_ERR 位。 请参阅数据表中的第5.4.18节"启用和复位驱动器电路"、其中图5-14显示了复位和启用电路。 此处显示了影响 ENDRV (使能电路)的信号路径。

    希望这将帮助您确定是否满足 ENDRV 允许进入高电平的条件、以及您是否确实在引脚上强制出现不匹配。 如果您有后续问题、请告知我们。

    此致、
    Scott