This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:用于 GUI 软件的 I2C

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0, IPG-UI, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664293/lp8758-e0-i2c-for-gui-software

器件型号:LP8758-E0
主题中讨论的其他器件:LP8758IPG-UIUSB2ANY

有关 I2C 接口的问题。  是否可以使用任何 USB 转 I2C 适配器从 TI 提供的 GUI 接口连接到 LP8758?  或者 TI 是否推荐特定的适配器?

Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    TI 提供的 EVM GUI 接口仅适用于 EVM 上的 Atmel AT91SAM。 如果您想使用 EVM GUI 与 EVM 上没有的器件通信、则必须从 Atmel 上断开 EVM 上的 LP8758-E0 (移除 R10和 R11)、并使用 TP5和 TP6连接到目标板。  

    使用简单的位拆裂(在不使用 GUI 的情况下读取/写入单个寄存器)、也可以通过几种其他方法来实现不使用 EVM GUI 的 I2C 通信。

    第一种方法是将 USB2ANY 适配器与 IPG-UI 配合使用。 IPG-UI 具有一个"blank-I2C-7bit-1.0"项目、可用于单个寄存器读取/写入。 此外、还有许多 TI EVM 与"USB2ANY"适配器一起提供、例如 TPS650830EVM。 如果您碰巧已经拥有其中一个、则无需更新 Launchpad。

    另一种选择是使用第三方供应商、如 Aardvark 进行位拆裂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、您没有其他方法可以将 GUI 软件更改为使用 FTDI 提供的现成 USB 转 I2C 适配器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    正确、EVM GUI 仅在设计时提供了 AT91SAM 的驱动程序支持。