This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ34210-Q1:Linux 驱动程序

Guru**** 2562760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663498/linux-bq34210-q1-linux-driver

器件型号:BQ34210-Q1

工具/软件:Linux

您好!

是否有与 bq34210兼容的 Linux 驱动程序?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    在寻找 Linux 驱动程序时、这是用于处理器/SOC 和监测计之间的系统内使用、还是仅通过适配器进行编程?

    您需要哪些功能、即能够在内核空间与器件通信或在用户空间使用全功能 SDK?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Linux 驱动程序将会移植到目标充电状态并直接与监测计通信。 我们正在寻找的是内核空间驱动 程序、它支持通过 I2C 与 bq34210进行通信、并与 Linux 内核的电源子系统连接、从而提供 IC 支持的全功能电池监控属性。

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    下面是一些示例代码和实用程序。 它专为单节电池器件而设计、但与 bq34210-Q1相关。

    驱动程序和代码可在以下位置找到: processors.wiki.ti.com/.../Android_Software_Solutions_for_TI_Single-cell_Gas_Gauges

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们看到了这个 wiki 页面、但它没有将 BQ34210-Q1称为支持的器件。

    从 bq27到 bq34产品是否有任何变化?

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    有一些更改、需要创建新的映射以支持此器件。 这应该是一个很好的说明性示例。

    此致、
    Bryan Kahler