This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:如何控制输出电压?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL0102-100, TPL0202-10, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664460/lm5021-how-is-the-output-voltage-controlled

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件:TPL0102-100TPL0202-10TL431

如果我需要250V 到1000V 之间的可调输出电压、如何调整对电路的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、阿尔多、

    我们建议分别使用 TI 数字电位器、如 TPL0102-100 (www.ti.com/.../tpl0102-100) 或 TPL0202-10 (www.ti.com/.../tpl0202-10) 进行 I2C 或 SPI 控制。 如果使用光耦合 器、请将此数字电位器放置在顶部反馈电阻器的位置、如 TL431数据表的图30 (第10.3节、www.ti.com/.../tl431.pdf)。

    该电位器可使用 MCU 或类似器件进行控制、并可提供可变输出电压控制。

    适用于各种选项的 TI 数字电位器选择: www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Davit