This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:用于生产编程的 Golden Image 确认

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662053/bq34z100-g1-confirmation-of-golden-image-for-production-programming

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们的系统使用系统板上的 BQ34Z100-G1和用户不可更换的2S 5000mAh 锂聚合物电池。

在开发过程   中、我使用 bq34z100-G1 EVM 记录电池充电/放电曲线、该数据已上传到 TI GPC 计算器、并建议使用多个化学 ID。

我已使用 bqstudio 成功地将最佳 Chem ID 编程到 EVM 中、然后运行几个学习/优化周期、以2A 充电、以 C/10 (500mA)恒定电流放电、以及充电和放电之间的休息时间。 更新状态寄存器现已成功 递增至0x06。

那么、我认为我已经成功了解了电池配置文件吗? 因此、我生成了 golden image .srec .bqfs 和.dffs 文件。

我的问题是、这些 黄金映像文件是否足以用于在我们的第一个生产单元上配置 bq34Z100-G1器件? 黄金映像文件基于1节电池和1节 EVM 的示例。 我们只需要使用电量监测计来公平地表示电池容量、并且在首次构建时不会非常精确(精度在10%以内将会很好)

此外、接下来、我是否需要对多节电池执行学习/优化过程才能获得平均配置文件? 如果是、如何执行此操作并将来自每个电池的数据合并到一个配置文件中?

最后、您能否查看寄存器设置以检查我是否已正确设置所有内容。 我已附上 GG 文件供审核(我希望)

谢谢你

Peter

e2e.ti.com/.../2S_5F00_5000mAh_5F00_Export_5F00_25Jan18.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    对于单个图像、请在创建黄金图像之前将样本大小至少增加到10-30。 使用这些样本之间的平均值(假设差异较小)、可能不需要在生产中进行优化。

    要测试您的图像、请在正常应用条件下操作监测计、并检查 SOC 是否合适。

    创建黄金映像时、请将状态更新设置为0x02并重置周期计数和寿命值。 另请确保设置您的授权密钥。

    假设电池电压最大为4.2V (类似于默认设置)、则 gg 文件的值看起来不错。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您提供信息并为我检查 GG 文件设置。

    我将按照 建议重置状态更新寄存器、周期计数和寿命值、并重新生成黄金文件。  我将 在下一个样片批次中测试该文件。

    我还将继续测试更多的电池、以增加样品尺寸。 您能就以下事项提出建议吗:

    1) 1)我将使用同一 EVM 在 新电池上执行学习周期。 如何在测试新电池之前复位 bq34z100-G1以清除从之前的电池测试中学到的数据?

    2) 2)对于每个新 电池、我将执行多 个充电、休息、放电、休息周期、直到更新寄存器递增到0x06。 放电将在 C/10。

    3) 3)更新寄存器位于0x06时、我需要记录哪些寄存器值数据来创建平均值? 您能列出哪些寄存器需要平均值吗?

    4) 4)在多节电池上运行学习周期并对寄存器值求平均值后、如何将这些值放回 bq34Z100-G1中、以便从 bqStudio 生成黄金文件?

    5) 5)  是否必须在生成黄金文件之前设置验证密钥? bq34z100-G1嵌入 在我们的系统 PCB 上、而不是嵌入在电池中、用户无法访问。

    谢谢你

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我:

    • 如何在 对新电池组执行学习周期之前重置 EVM 上的寄存器? 我是否需要从之前的电池中擦除数据?

    • 需要 从多个单元格的已完成学习周期数据中对哪些寄存器值取平均值? 此外、我是否在 Excel 中对这些数据求平均值、然后修改.gg.csv 文件、然后将其导回 bqstudio?

    • 获得平均寄存器值后、 如何将这些值重新输入 bqstudio 以创建黄金文件?

    谢谢你

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    1.您可以通过保存监测计中的 SREC 文件和 gg.csv (作为备份)来重置寄存器。 在数据存储器中、擦除您不想保留的所有值并保存 SREC (使用对新监测计进行编程)。

    2.需要平均的值将是校准数据和学习周期中更新的数据、如 Qmax 和 RA 表。

    3.您将按照步骤1中的类似步骤操作,但替换这些值,使其与校准值保持一致。

    4.下载 TRM 的任何人都知道验证密钥默认值。 我建议在投入生产时将其从默认值更改为默认值。 如果您担心工厂中有人看到 gg.csv 文件中的密钥、例如、可以在生产环境中通过命令对密钥进行编程。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    请提供一个需要重置的寄存器的完整列表、以便我不会忽略任何寄存器、然后使下一个学习周期变得混乱。

    感谢你的帮助
    Peter