This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:使用 bq76920进行 SoC 计算

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664462/bq76920-soc-calculation-using-bq76920

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1

大家好、 我们将用于3节串联锂离子电池的 BQ76920用作监视器、并想知道我们是否还可以检索电池充电状态(剩余电量百分比)、或者以某种方式将其用作电量监测计。

我们希望避免使用电压/电流消耗计算充电状态、因为这需要占用更多的处理器资源。

这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    您的微控制器可以通过类似 I2C 的接口 SMBus 与 AFE 进行通信。 但是、需要在您的处理器上计算使用电压/电流消耗的充电状态。

    但是、我有好消息! bq78350-R1与此保护器搭配使用、可用作监控器和电量监测计、从而将处理负载转移到 bq78350-R1。 您的 MCU 可能会查询 bq78350-R1以了解荷电状态以及其他值。 许多处理任务可能会被卸载到此器件。 该器件还可配置为广播电流、电压和/或警报。

    此致、
    Bryan Kahler