This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:正在寻找兼容的充电器 IC

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664453/bq28z610-looking-for-compatible-charger-ic

器件型号:BQ28Z610

您好!

我有一个带有可拆卸电池组的手持设备。 电池组在外部充电器中充电。 现在、我将借此机会在电池组中实施一些电量监测。 它是单节锂离子电池、我更喜欢 bq28z610、主要是因为它具有集成保护功能。 另一名候选人是27542-G1。 现在、我想弄清楚该电量监测计随附的是哪个充电 IC?  bq28z610的数据表指出、该器件支持自主充电控制、但我无法识别合适的充电器... 您能给我指正确的方向吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    要将充电器与 bq28z610配对、您能否提供有关锂离子电池、并联多少节电池以及此应用需要的最大充电速率的更多信息? 此外、您需要处理什么电压输入范围? 例如、这是通过交流壁式适配器还是 USB 充电。

    我也邀请了来自充电器团队的一些专家来帮助解决这个问题!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是容量为3450mAh 的1S1P 配置、稍后可能会有一个版本、其中2节电池并联、因此我们有6900mAh 1S2P。 最大充电电流约为1.5A。
    充电器通过具有15V 直流电压的墙上适配器供电。