This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ev2400:计算机、软件、更新工具无法识别、无法正常工作...

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664428/ev2400-not-working-not-beeing-recognised-by-computer-software-update-tool

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他部件:BQ76940、BQSTUDIO

我想构建我的第一个 BMS、首先获取 BQ76940评估板和 EV2400。

上周星期五、我收到了这两个部件、并通过附带的 USB 电缆将 EV2400插在我的计算机中。

-电动汽车上的所有树形 LED 都亮起、但沙发床没有重新启动

我添加了将 I2C 端口连接到评估板

-仍然所有树形 LED 都亮起、但计算机或 BQ76940评估软件仍未识别电动汽车  

也可通过安装 EV2400支持组件来进行检测

-仍然不起作用

可能是什么问题。 从我所读的内容中、它应该只起作用。 因此、我认为 EV2400上的内容有误。 有什么建议吗?  

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    很遗憾听到 ev2400很难实现。 您是否安装了 bqStudio? bqStudio 中包含 EV2400的驱动程序。

    请从 www.ti.com/.../bqstudio 下载最新的 BQSTUDIOTEST 版本

    请拔下 EV2400并安装 bqStudio。 安装后、启动 bqStudio、然后插入 EV2400。

    如果由于安装了 bqStudio、上述步骤不起作用、则安装了哪个版本? 请更新至最新版本(以上)。

    听起来有点傻、如果以上所有内容都无法正常工作、请尝试重新启动计算机。 有时内部的 germlins 会像向上行动一样。

    如果上述所有问题仍然存在、请告诉我!

    此致、
    Bryan Kahler