This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:将 LED 电流感应电阻器放置在灯串中的较低位置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664152/tps92692-placing-the-led-current-sense-resistor-at-a-lower-position-in-the-string

器件型号:TPS92692

我想使用 TPS92692通过9V 至36V 的电源来驱动12个白光 LED。 该计算器抱怨说、CSP/CSNN 输入上的电压可能超过65V 限制。 我是否可以将电流感测电阻放在灯串中较低的位置、使其无法达到65V? 这会如何影响 OVP 阈值? 我还想通过使用 MOSFET 将6个 LED 短接来关闭它们。 这会影响 OVP 阈值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip、

    电流感应放大器是轨到轨放大器、因此您可以将其放置在0V 至65V 范围内的任何位置。 因此、如果您正在进行降压/升压设计(在本例中、我怀疑"输出"是否超过65V)、那么您可以将电流感应电阻器放置在 LED 灯串的底部。 通过这种方式、CSP/CSNN 将只能看到 VIN。 OVP 功能独立于 CSP/CCSN 的位置、因此不会影响它。 短接一半的灯串也不会影响 OVP 电平。 但是、您可能需要小心地短接该灯串的一半。 如果您在灯串上有足够的电容并且它正在充电、那么短接一半电容将很快地将所有额外的能量转储到剩余的6中。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢克林顿。 我只是问过 OVP 设置、因为电子表格在 OVP 部分显示电压超过65V。