This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:VIN - Vout 范围

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM5050-1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664212/lm5050-1-vin---vout-range

器件型号:LM5050-1

尊敬的团队:

 

我们正在对 LM5050-1设计进行一些最坏情况分析。 我们的数据表在整个温度范围和12V 输入电压范围内具有最大60mV 的输入电压范围。

 

此外、我们还展示了175mV、以防我们上升至75V 输入电压。

 

 -

 

如果我们要在整个温度和高输入电压范围内设计有保证的最大栅极电压、那么我们的理解是否正确、即我们必须在当时最坏的情况下设计175mV 输入电压-输出电压?

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    LM5050-1-Q0的最大值为60mV、LM5050-1-Q1在12V 时的最大值为37mV、对于较高的输入电压不会有太大的变化。

    最坏情况设计需要考虑60mV +裕度、而不是175mV (这很大)。

    但是、请注意、LM5050-1是一款线性稳压控制器、在低负载电流时、栅极电压可能会更低、这接近于 MOSFET 的 Vth。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kari、

    我们可能会得到60mV +50%的裕度。

    Lutz