This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2973:在一系列电池中使用保护功能

Guru**** 2810995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ77PL900, BQ76930, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663425/bq2973-using-protection-in-a-series-of-cells

器件型号:BQ2973
主题中讨论的其他器件:BQ76925bq77PL900BQ76930BQ77905

我有6个串联的锂离子电池(未受保护的18650),每个电池都使用 bq29732,按照数据表中的“10.2典型应用”图表进行连线。

第一次插入电池时、必须单独启用每个保护电路(根据‘注意事项、请参阅第9.4-1节)。

如果在触发其中一个电池保护芯片(OVP、UVP、OCC、OCD 或 SCP)之前操作串联电池、则无法通过充电器自动恢复、因为串联电池实际上存在开路。 唯一的恢复是根据单个跳闸电池上的‘9.5.1节中的注意事项’进行的。

是否有办法在需要自恢复的串联电池中使用 bq2973x?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我将研究这个问题并在星期二之前作出答复。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    如果每个电池都有自己的保护 FET、则在进行保护时、器件将过载。 例如、如果您有6节电池接近2.8V UV、则电池电压将约为16.8V。 如果底部电池进入 UV 并在存在负载的情况下打开 FET、则该部件的 V-将拉至(BAT + 14)、超出绝对最大值并可能损坏该部件。 如果您使用二极管钳制引脚、钳位会导致泄漏电流流经限流电阻器、电池将继续以较低的速率放电。
    您通常需要进行电平位移、并将器件的输出组合到通用保护开关。 使用 bq77PL900或 bq77905等器件可实现单独的电池感应和通用控制。 但是、这两个器件都不提供 OCC。 bq76930或 bq76925等监控器件和 MCU 可让您实现 OCC 控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您对此查询是否有任何更新?
    此致
    Richard Jenkins
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的更新。
    此致
    Richard Jenkins