This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22971:打开的最小/最大值

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664086/tps22971-min-max-value-of-turn-on

器件型号:TPS22971

尊敬的所有人:

导通控制计算结果写入数据表的8.3.2。
您是否有此计算的最小值/最大值?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    该器件的时序可能会因输入电压、器件变化、负载条件和温度而异。 很难保证这些时序参数的最小值/最大值。 这样做的最佳方法是获取 EVM 并测试您的特定应用条件、以查看预期的时序。

    如需更多信息 、请查看我们的负载开关时序应用手册。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论。
    我告诉过、很难向提出此问题的客户规定此时间。
    但是、对于我们客户的 IC、电源的接通时间是有限的。
    我问您是否有一个粗略的价值。
    谢谢、此致、
    PAN-M