This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3至80V 输入- 5V 或12V/2A 输出电源

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20127, TPS61088, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663376/3-to-80v-input---5v-or-12v-2a-output-power-supply

主题中讨论的其他器件:PMP20127TPS61088LM5022

您好!

我们需要设计具有以下要求的直流/直流电源:

  • 输入电压:3至80 Vdc
  • 输出电压:12或5 V 直流
  • 输出电流:2A
  • 隔离:推荐但不强制

我们认为、采用反激式拓扑的隔离式直流/直流电源可能是一个不错的选择、但我们对此拓扑没有经验。

我使用 WEBENCH 找到了一个好的解决方案、但它没有为我提供任何器件型号或参考设计。 此外、我搜索的是 TI 参考设计、但没有什么相似之处。

您可以向我推荐任何器件或参考设计吗?

提前感谢、

此致、

弗兰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    Webench 无法 为您提供参考设计、因为您的输入电压会降至3V、这对于大多数控制器而言并不理想。 我能问您选择该值的原因吗?  PMP7760最接近您的设计输入、具有30-800VDC、这是一个很好的起点。

    我已将功率级设计器工具与您的反激式输入连接在一起、请使用此文件作为 您功率级的参考。 我还附加了 PSD 工具、您可以在其中打开 TXT 文件、这对您非常有用、通过单击每个元素 、您可以看到电流波形以及电流波形如何随输入和负载条件的变化而变化。   

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢你  

    区域

    e2e.ti.com/.../Power-Stage-Designer-4-BETA-20170804.zipe2e.ti.com/.../Flyback_5F00_3VDC_2D00_80VDC.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、区域、
    首先、感谢您的快速响应和附带的文件。
    产生此输入电压范围的原因是、我们的客户希望使用承载压铸铝厂所用电流的线路中存在的电压为设备供电。 基本上、他们计划使用线路中某些点存在的电压、其中"基于电流源的系统"会由于施加的高电流而在线路中产生压降。
    在大多数情况下、该电压大约为4V (未运行)、但当系统运行时、电压可能会上升到40V 以上(有时甚至可能达到80V)。
    这是一个具有挑战性的应用、因为他们无法使用工厂的主电源为设备供电。
    请、您能为我提供一个解决方案吗?
    此致、
    弗兰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fran、

    我认为唯一适合您应用的参考设计是 PMP20127、它具有9Vdc-125Vdc 的宽输入范围。 遗憾的是、我从未见过3V 至80V 的电源拓扑范围、此参考设计是我们能够达到您规格的最接近规格的参考设计。 有些低输入电压应用的输入电压范围为3VDC-6Vdc、适用于医疗应用、但不适用于80VDC 输入。

    如果您的查询已解决、请点击"已回答"。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fran、
    您可以尝试使用 TPS61088或使用 ORing 二极管通过 PMP20127中的 LM5022参考设计在2.5A 电流下将3V 至6Vdc 的输入电压升压至9V 的输出电压、如上所述。

    TPS61088将在低输入电压条件下运行、LM5022将在高输入电压条件下运行。

    这是 WEBENCH 中的3-6V 直流至9V 输出电压设计。
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    请记住在 TPS61088的输入端添加齐纳钳位、以防因输入电压较大而损坏转换器。

    LM5022还需要一个齐纳二极管、如 PMP20127参考设计所示。

    您可以从 TI.com 下载这些组件的 SPICE 模型、并对其进行仿真以检查器件的运行情况。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerold、您好!

    非常感谢您的帮助。 我将研究您建议的解决方案。

    也感谢 Sonal 的评论。

    此致、
    弗兰。