This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:软启动的变化

Guru**** 2560150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664083/tps62160-variation-of-soft-start

器件型号:TPS62160

尊敬的所有人:

在数据表的8.4.1中写入的软启动为25mV/us。
您是否具有此参数的最小值/最大值?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pan-M、

    很高兴为您提供支持。
    我们不会为软启动期间的 Vout 压摆率指定最小值/最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与。
    对于我们客户的 IC、电源的接通时间是有限的。
    如果我们几乎无法指定该值、则不会采用该器件。
    请告诉我粗略的价值吗?
    此致、
    PAN-M