This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:BQ24192

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647276/bq24192-bq24192

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件: TPS63020

您好、请告诉我、BQ24192是否可以在没有电池的情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nik、您好!

    使用 bq24192时、如果没有电池、您将观察到 BAT 输出电压在电池充电和电池再充电阈值之间切换、因为 BAT 上的去耦电容器将持续充电和放电。 SYS 输出的行为也类似、因为它在充电使能时跟踪电池电压。

    如果没有电池、我们建议禁用充电;在这种配置下、当适配器存在时、SYS 输出将被调节为 MINSYS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可通过 I2C 总线禁用充电、但系统在通电时尚未启动、因为默认充电已开启。 这就是问题所在。 在我的方案中、BQ24192为多个 TPS63020供电、当在没有电池的情况下打开12伏电源时、芯片电感器开始发出吱吱声、VSYS 电压降至1伏、这一问题在所有器件上都未观察到。 告诉我如何规避?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、CE 引脚管理此功能、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nik、您好!

    bq24192在启动时执行以下检查:
    -源检测不良
    -在220ms 延迟后为内部 REGN 加电
    输入电流检测

    如果后者检查通过、并且充电被启用(/CE 引脚被拉至低电平)、那么充电将开始。 如果/CE 引脚被一个外部上拉电阻器拉高、例如 SYS 输出、充电将在启动后被禁用、然后主机将控制在初始化后启用充电。

    话虽如此、如果启动时的 SYS 电压少于2.2V (在没有电池的情况下)、此器件执行其软启动序列并将输入电流限值设定为200mA 并尝试调节 SYS。 一旦 SYS 上升至2.2V 以上、此器件开始使用由应用设定的输入电流限值(ILIM 引脚/输入电流检测)。

    如果 SYS 上有负载(例如、多个降压/升压转换器)、该器件可能会进入输入电压限制或输入电流限制、并且无法完成软启动序列。 这很可能是您在启动时看到 SYS 输出下降至1V 的原因。

    此外、如果您听到电感器发出呜呜声、则器件很可能不稳定并发生振荡。
    需要验证的项目如下:
    -您是否验证了示波器上的 SYS 输出以验证输出是否振荡?
    -电感器的额定电流是多少? 电感器可能会饱和、但如果器件处于启动状态、则此时通过电感器的电流不应足够高。
    -您的 PCB 布局是否遵循高频环路(尤其是 PMID 和 SW)的数据表指南?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SYS μH 未查看具有最短导体长度的示波器、电感2.2 μ H 印刷电路板。 我想注意的是、当为 bq24192加电时、它的负载被关闭、并且在负载被打开时激发开始。 CE 引脚也接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否检查了 SW 节点波形、以确保在施加输入电源时充电器使用 PWM 脉冲运行? 在 SYS 电压斜升至2.2V 之前、充电器的输入电流限制为100mA、请参阅数据表第9.3.1.4节"转换器加电"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。