This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS81256:输出电容器值(Cext)

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS81256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663694/tps81256-output-capacitor-value-cext

器件型号:TPS81256

您好!

TPS81256数据表的第5页中 ΔVout 了省电模式输出纹波电压(μ V)、如下所示。
您能否告诉我在这种情况下连接到输出节点的器件型号或输出电容值(Cext)?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如数据表中所述、它应该由 muRata 提供 GRM188R61C475KAAJ。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohao-San、

    感谢你的答复。

    我还有一个问题。

    如果将有效电容值1uF 用作输出电容、有什么问题?
    我的理解是否正确,输出纹波电压会按以下公式增加?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    输出电压纹波是一个问题。  另一个问题是环路稳定性。  根据数据表、建议的 Cext = 2uF 最小值至30uF 最大值。  强烈建议客户按照建议操作。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohao-San、

    感谢您的支持。

    如果我收到客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤