This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 砖墙式电流限制保护

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62125, TPS62120, TPS25200, TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662222/brick-wall-current-limit-protection

主题中讨论的其他器件:TPS62125TPS62120TPS25200TPS2662

您好!

客户希望电源执行以下操作。

客户状况;
・Vin=6~12V
・Vout=5V
・Iout=200mA

所需的操作;
・客户希望将电流限制在200mA。
(不要超过200mA。)
・如果超过200mA、客户希望降低输出电压。
( 砖墙式电流限制保护操作的图像。)
  例如、Iout = 200mA→Vout = 5V Iout = 250mA→Vout = 2~4V



您能告诉我推荐的产品吗?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    TPS62125是适合您的功率级别的器件。 过载时、Vout 将下降、电流将受到限制。 但是、该限值高于200mA。

    为了实现精确的可调电流限制、您是否了解过电子保险丝、热插拔 IC 或负载开关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris San、

    感谢您的支持。
    它不能超过200mA。

    我同时将其发布在电子保险丝论坛上。
    但是、还没有引入开关和电子保险丝。
    http://e2e.ti.com/support/power_management/power_interface/f/204/p/661961/2433359#2433359

    我希望通过 DCDC 和开关的组合来满足客户的要求。
    请给我建议。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS62120/2的电流限制规格将峰值电感器电流限制为400mA。 其电流限制技术要求电感器电流在触发电流限制后返回0。 因此、这最多可提供200mA 的输出电流。 在这之上、Vout 将下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    有关配置电流限制阈值的信息、请查看 TPS25200器件和数据表中的图18。 该器件将输出电压钳位到5.4V、直至输入电压为7.6V、超过该电压作为过压锁定进行响应。

    另一个选项是即将发布的新器件 TPS2662。

    如果您对上述内容有后续问题、请告知我们。

    此致、
    Rakesh